我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
L5501RBCP窗帘模块如何在面板上实现开/关/停止的1键、2键、3键操作?
问题描述:
L5501RBCP窗帘模块如何在面板上实现开/关/停止的1键、2键、3键操作?

所属产品线:
C-Bus产品

解决方法:

在面板的Function里有7个控制窗帘的功能,如下图:

1键控制时选择Shutter toggle控制开/关/停止;

2键控制时选择Shutter open toggle控制开/停止,Shutter close toggle控制关/停止;

3键控制时选择Shutter open控制开,Shutter close控制关,Shutter stop控制停止。