FA326095
FA326095
我们今天能为您提供什么帮助?
通过浏览器查看Wiser1/1.5的Web界面时,页面中的SETUP按键是否可以设置密码?
所属产品线:
C-Bus产品
解决方法:
可以通过PICED软件设置SETUP按钮的密码,如图:
首次发布日期:
2017/8/11
修订日期:
2017/8/11
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
C-Bus产品手册
探索更多
范围:
C-Bus产品手册