我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
L5508DSI接了锐高的DSI镇流器后模块上有几个通道的手动按钮指示灯闪烁是什么原因?
问题描述:
L5508DSI接了锐高的DSI镇流器后模块上有几个通道的手动按钮指示灯闪烁是什么原因?

所属产品线:
C-Bus产品

解决方法:

闪烁频率<4Hz,说明存在错误接线;闪烁频率>8Hz,说明通道超负载了,该通道电流消耗>200mA。