我们今天能为您提供什么帮助?

奥智动态标识面板5085DL在使用过程中屏幕突然变暗是什么原因(多个中有一个出现这种问题)?

问题描述:
奥智动态标识面板5085DL在使用过程中屏幕突然变暗是什么原因(多个中有一个出现这种问题)?

所属产品线:
C-Bus产品

解决方法:

有可能是在Toolkit中设置了变暗的参数导致的,如下图所示的设置中,正常时屏幕亮度为40%,当有按键按下,屏幕亮度变为100%,过4s后,屏幕变成40%亮度,给人感觉是屏幕突然变暗了。