我们今天能为您提供什么帮助?

L5504D5A如何接线?是否需要增加短路保护?

问题描述:
L5504D5A如何接线?是否需要增加短路保护?

所属产品线:
C-Bus产品

解决方法:

L5504D5A模块连接C-BUS总线要将信号线连接到设备端子上,不使用RJ45水晶头连接;
L5504D5A模块需要是接入一个220V的电压型号,为模块供电;
产品需要在电源进线和设备的出线端增加断路器进行保护,接线方式见下图: