我们今天能为您提供什么帮助?

C-Bus如何与消防强切联动?

问题描述:
C-Bus如何与消防强切联动?

所属产品线:
C-Bus产品

解决方法:

消防强切可以通过总线中的棕和棕白线对实现。(棕和棕白为“+”,兰白和橙白为“-”);或者通过四路总线耦合器5104BCL和4路开关量输入模块5500AUX把消防干结点信号转成CBUS信号接入CBUS系统。

如果消防信号为24V有源信号,则需要先通过继电器将24V有源信号转换为无源干结点信号,再连接到上述设备。