我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SAE-UE-MS-CDDWE存在感应器的遥控器能否对负载进行单独开关和亮度调节?
问题描述:
SAE-UE-MS-CDDWE存在感应器的遥控器能否对负载进行单独开关和亮度调节?

所属产品线:
ARGUS人体存在感应器

解决方法:

可以,当按下遥控器的ON按钮时,第一负载会点亮,且持续8小时,期间感应器不能被触发,若再按一下ON键,感应器会回到初始的状态;若按OFF键,则此时感应器进入关闭8小时状态;若没有再次按ON或OFF键,8小时过后,负载会退出点亮8小时的状态。

亮度调节是按遥控器上的DIM键进行调节的。若在锁定的前提下按了DIM键,负载的亮度会循环调节,当亮度达到理想值时,按下确认键停止调光。此亮度值不会被保存,当负载再次被点亮时,亮度值会自动调节到初始的LUX设定值;若在解锁的前提下按了DIM键,负载的亮度也会循环调节,当亮度达到理想值时,按下确认键停止调光。这一理想值会被当做新的LUX设定值保存到EEPROM里,若负载再次开启时,亮度会自动调节到新的LUX设定值。