我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
C-BUS第二代黑白触摸屏的尺寸是多少?安装底盒尺寸是多少?
问题描述:
C-BUS第二代黑白触摸屏的尺寸是多少?安装底盒尺寸是多少?

所属产品线:
C-Bus产品

解决方法:

C-BUS第二代黑白触摸屏主要有四种:NEO系列(5050CT2/L2*),ULTI系列(5080CT2/L2*),金属材质系列(BB5000CT2/L2*),塑料系列(SC5000CT2/L2*),其外形尺寸分别是:192*137*45mm,195*136*47mm,193*134*45mm,193*134*41mm。其底盒型号为5000CT2WB,外形尺寸为179.5*122.5*55mm。