我们今天能为您提供什么帮助?

C-Bus动态标识板和触摸屏是否带安装底盒,如果不带的话选什么样的底盒?

问题描述:
C-Bus动态标识板和触摸屏是否带安装底盒,如果不带的话选什么样的底盒?

所属产品线:
C-Bus产品

解决方法:

C-BUS触摸屏自己不带底盒,有底盒的型号可以单独选择购买;
动态标示板没有底盒需要用户自行购买:5054DL和5084DL采用86底盒安装;5085DL和5055DL使用的是标准的小120型底盒,可参考如下尺寸购买安装底盒:97mm*66mm,安装孔距:85mm。