我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
C-Bus系统的HomeGate和SchedulePlus的区别是什么?
问题描述:
C-Bus系统的HomeGate和SchedulePlus的区别是什么?

所属产品线:
C-Bus产品

解决方法:

HomeGate软件最多的版本到10个网络,SchedulePlus软件有无限网络版;
HomeGate比SchedulePlus软件的容量要小,在HomeGate设定的场景数量,定时数量,逻辑数量等都没有SchedulePlus中的数量多。