我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
C-Bus系统的OPC Sever软件的作用是什么?如何使用?
问题描述:
C-Bus系统的OPC Sever软件的作用是什么?如何使用?

所属产品线:
C-Bus产品

解决方法:

OPC Sever软件是用来将C-BUS系统信号传输到第三方的系统中的工具。使用OPC Sever软件需要先购买,安装好以后,可以选择对应的项目程序,然后再选择需要进行监控的组地址,程序设置需要在第三方软件中进行设定。