我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何使用C-BUS背景音乐系统?都有什么功能?
问题描述:
如何使用C-BUS背景音乐系统?都有什么功能?

所属产品线:
C-Bus产品

解决方法:

背景音乐系统是C-BUS灯光照明系统的一部分,需要配合C-BUS照明系统一起使用;
C-BUS背景音乐系统支持立体声;
C-BUS背景音乐系统设备包含:背景音乐系统主机和音频功率放大器;
可以通过面板开关控制背景音乐系统,选择音源的输入信号和输出音量大小;
客户可以找经销商根据客户的需求制作方案并进行编程调试。