我们今天能为您提供什么帮助?

VDI BOX产品Delta4产品的有没有RJ45的接口产品?

问题描述:
VDI BOX产品Delta4产品的有没有RJ45的接口产品?

所属产品线:
VDI BOX 锐智4

解决方法:

Delta4系列有RJ45接口的产品,有三种这个端口的模块:
1)数据模块只能单个电脑上网,只提供物理连接;
2)带交换机功能的模块,可以提供多台电脑同时上网的功能;
3)带路由器功能的模块,可以设定上网和IP地址的分配。