问题描述:
KNX/C-BUS网关如何通过C-BUS的面板调用KNX系统的场景?所属产品线:
KNX解决方法:
1)设置好KNX系统中的场景,设定好场景的地址和其对应调用3级组地址;
2)在C-BUS系统中进行编程,将面板的组地址设置好,在按键的功能栏选择Preset选项并给其赋值,其值为KNX场景的地址;
3)在网关软件设定,需要将C-BUS和KNX产品的地址依次输入,将KNX的报文类型选择成FloatingPoint即可。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
1)设置好KNX系统中的场景,设定好场景的地址和其对应调用3级组地址;
2)在C-BUS系统中进行编程,将面板的组地址设置好,在按键的功能栏选择Preset选项并给其赋值,其值为KNX场景的地址;
3)在网关软件设定,需要将C-BUS和KNX产品的地址依次输入,将KNX的报文类型选择成FloatingPoint即可。
是否有帮助?