我们今天能为您提供什么帮助?

固态继电器响应时间中的0.5 cycle是什么意思?

问题描述:
固态继电器响应时间中的0.5 cycle是什么意思?

所属产品线:
Harmony 电磁式继电器

解决方法:

型号为SSP1A110BDT的固态继电器datasheet中标注的响应时间为:

0.5 cycle turn-on

0.5 cycle turn-off

其中的cycle是周期,50Hz的电网1个周期为0.02秒,0.5个周期就是0.01秒了。

也就是该固态继电器最大接通和断开的响应时间都是10ms。