我们今天能为您提供什么帮助?

RXM继电器触点能否用来控制LC1D接触器的线圈通断?

问题描述:
RXM继电器触点能否用来控制LC1D接触器的线圈通断?

所属产品线:
Harmony 电磁式继电器

解决方法:

RXM继电器触点能否用来控制LC1D接触器的线圈通断,需要查看样本中的线圈吸合功耗数据,根据功耗计算出电流,然后和继电器的触点电流比较。以LC1D205M7C为例:

LC1D205M7C接触器,线圈功耗参数中吸合功耗950...1180VA,取最大值1180VA,计算出吸合电流1180/220=5.36,根据此电流,可以用继电器RXM2AB,RXM3AB,RXM2CB的常开触点来控制LC1D205M7C的线圈通断。