我们今天能为您提供什么帮助?

选用RM35JA系列的电流控制继电器,电机的起动电流大于过流检测的电流值怎么办?

所属产品线:
Harmony 控制继电器

解决方法:

电流控制继电器RM35JA系列的产品都设有启动抑制延时功能。有的产品通过调节面板左侧的旋钮可以设定1-20s的抑制启动延时Ti,电机起动时,这个时间范围是不检测过流的。有的产品只有Tt旋钮可以调节0.1~30秒的延时,电机起动时,这个时间范围也是不检测过流的。