我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
最大持续过载电流为,
E3-M = 17AE2-M = 7.5AE1-M = 2A
最大短时过载电流为,
E3-M = 20A <3 secondsE2-M = 12A <3 secondsE1-M = 4A <3 seconds
原则上我们不允许电流超过量程,所以在选型时要注意电动机启动的峰值电流也不得超过量程。
是否有帮助?
产品
支持
公司信息与招聘
快速链接
合作伙伴
可持续发展
洞察