我们今天能为您提供什么帮助?

调制解调器SR2MOD01、SR2MOD02、SR2MOD03有什么区别?

问题描述:
调制解调器SR2MOD01、SR2MOD02、SR2MOD03有什么区别?

所属产品线:
Zelio Logic

解决方法:

SR2MOD01和SR2MOD02是用于Zelio Logic逻辑控制器使用的调制解调器,其中SR2MOD01是模拟PSTN调制解调器,SIXNET VT-MODEM-5-WW 类,使用电话线连接;SR2MOD02是GSM调制解调器,WAVECOM FASTRACK M1306 B 类双带宽900/1800 Mhz,使用天线连接。

SR2MOD03是用于Twido可编程控制器的调制解调器,GSM调制解调器,4-band 900/1800 MHz,使用天线连接。