我们今天能为您提供什么帮助?

RE17RLMU的功能及时序图解释是什么?

问题描述:
RE17RLMU的功能及时序图解释是什么?

所属产品线:
Harmony 时间继电器

解决方法:

RE17RLMU是双功能时间继电器,可调整TON和TOFF的时间来生产所需要的脉冲图形。时间继电器的正面有4个调整按钮,从上到下:第一个是TON时间范围的选定,第二个是TON时间的设定;第三个是TOFF时间范围的选定,第四个是TOFF时间的设定。对应到时序图中Tr=TOFF,Ta=TON。当A1与Y1短接时用于L功能,不连接用于Li功能。