我们今天能为您提供什么帮助?

部分LC1D和LC1F的接触器在线圈A1、A2旁的03、04节点有什么作用?

问题描述:
部分LC1D和LC1F的接触器在线圈A1、A2旁的03、04节点有什么作用?

所属产品线:
国产TeSys Deca接触器

解决方法:

如下图所示,A1和A2作为线圈的接线端子,03和04端子(A1)组成了一对常开触点。当线圈得电后,03、04也闭合,此时03端子已经不是干结点,它带有和A1一样性质的电,因此在动作过程中是无法保证严格等电位的,不能当辅助触点使用。

这类线圈的03端子一般是用来做线圈自保持的,接触器线圈自保持的连接图如下: