我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LU9AP20手柄安装孔和固定件的开孔为多少?
所属产品线:
TeSys U 电动机起动器

解决方法:

手柄开孔:


手柄开孔:

在抽屉上开一个直径22mm的圆孔,用三个直径3.5mm的螺丝孔固定,三个螺丝孔开在如下图所示的直径29.5mm的环上.

固定件开孔:

如下图底部所示,在抽屉底部开2个直径4.4mm的螺丝孔固定.

备注:LU9AP20包含两种固定件,一种适用于TeSys U侧面直接贴着抽屉底部,另一种适用于和底部有29mm的距离.