TESYS U的通信模块的波特率和地址需不需要设置,如果需要通过什么方式设置?
问题描述:
TESYS U的通信模块的波特率和地址如果需要通过什么方式设置?所属产品线:
TeSys U 电动机起动器解决方法:
TESYS U的并行接口模块LULC07不需要设置地址和波特率,是通过集线器LU9G02/LU9G03直接连接至PLC。
TESYS U的ASI通讯模块ASILUFC5/ASILUFC51需要设置地址,不需要设置波特率,地址通过总线远程设置或者通过ASITERV2或XZMC11寻址终端进行本地设置。
TESYS U的DP通讯模块LULC07只需要设置地址,波特率等其他参数为自适应,地址通过通讯卡右侧的拨码开关设置。
TESYS U的CANOPEN通讯模块LULC08需要设置地址,也需要设置波特率,地址和波特率都是通过通讯卡右侧拨码开关设置。
TESYS U的devicenet通讯模块LULC09需要设置地址,也需要设置波特率,地址和波特率都是通过通讯卡右侧拨码开关设置。
TESYS U的Advantys STB通讯模块LULC15不需要设置地址和波特率,都是自适应的。
TESYS U的Modbus通讯模块LULC031/LULC033需要设置地址,不需要设置波特率。地址通过模块下部的拨码开关设置,波特率和其他参数都是自适应的。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。