问题描述:
TeSys U系列产品,动力底座是否标配辅助触点所属产品线:
TeSys U 电动机起动器解决方法:
TeSys U系列产品动力底座分为两类,标准动力底座LUB12和LUB32,以及高级动力底座LUB120和LUB320。两种动力底座均标配有1NO(13-14)+1NC(21-22)辅助触点,其中标准动力底座标配螺丝加紧端子,可以直接接线;而高级动力底座需额外配备螺丝加紧端子LU9BN11用于接线。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
TeSys U系列产品动力底座分为两类,标准动力底座LUB12和LUB32,以及高级动力底座LUB120和LUB320。两种动力底座均标配有1NO(13-14)+1NC(21-22)辅助触点,其中标准动力底座标配螺丝加紧端子,可以直接接线;而高级动力底座需额外配备螺丝加紧端子LU9BN11用于接线。
是否有帮助?