我们今天能为您提供什么帮助?

Tesys U Modbus通讯模块(LULC*)地址怎样设定通讯参数?

问题描述:
Modbus通讯模块有两种LULC031/033怎么设置通讯参数?

所属产品线:
TeSys U 电动机起动器

解决方法:

1,TESYS U的Modbus通讯模块有两种LULC031/033两种。

首先LULC031的地址由模块下部的微动拨码开关来定义,地址设置范围1至31。地址编码采用二进制,最小的有效位位于左边(注意:LULC033是相反的)。模块出厂设置地址为1,模块不使用地址0(地址0用于主机广播请求)。

如下图所示,模块为LULC031时,A拨码是00001,地址为1;B拨码10100,地址为20。模块为LULC033时最小有效位位于右边,A拨码是00001,地址是16;B拨码是10100,地址是5。


2,Modbus通讯模块LULC031/033的地址和波特率是自动识别并匹配主机的通讯参数,不需要设置。