我们今天能为您提供什么帮助?

为什么LTMR***BD的本体不能与LTME**FM的扩展模块关联使用?

问题描述:
为什么LTMR***BD的本体不能与LTME**FM的扩展模块关联使用?

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

LTMR***BD本体需要直流24V供电,接线时需要为本体上的A1/A2供给一个直流24V电源,而LTME**FM的扩展模块控制电压是100~240V,这个控制电压是为扩展模块上的逻辑输入作独立供电的,而并非作为点亮扩展模块所必须的电源。扩展模块与本体之间通过RJ45的线连接通讯。

LTMR***BD的本体不能与LTME**FM的扩展模块关联使用的根本原因是:LTMR***BD的本体在连上扩展模块后,会识别扩展模块,如果扩展模块是LTME**FM,那么它将不能被本体识别,那么扩展模块的电压数据将无法被本体接收。