我们今天能为您提供什么帮助?

T系列马达控制器LTMR,如果控制模式设为两步模式,电机满载电流FLC (motor full load current)应该如何设置呢?

问题描述:
T系列马达控制器LTMR,如果控制模式设为两步模式,电机满载电流FLC (motor full load current)应该如何设置呢?

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

如果控制模式选为两步模式,那么有三种应用类型:星三角连接、开路瞬变主电阻连接、开路瞬变自耦变压器连接。

如果采取星三角连接,需要在参数里激活星三角模式,如下图,此时虽然穿过LTMR的电流是环内电流(是环外电流的根号3分之一),但是电机满载电流FLC (motor full load current)仍应该设置为电机铭牌上标示的额定电流。

如果采取的开路瞬变主电阻连接、开路瞬变自耦变压器连接,此时电机满载电流FLC (motor full load current)也应设置为电机铭牌额定电流。