LTMR电动机管理控制器同时使用电流互感器和外置接地故障互感器时,接地故障互感器如何接线?怎么安装?
问题描述:
T系列马达控制器,例如LTMR08MBD,用于保护100A以上的电机,如果已经选配了电流互感器,同时还选配了外置接地故障互感器,那么此外置互感器应该怎么接线,安装在哪里?所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统解决方法:
对于外置接地故障互感器的安装,不论是否选配电流互感器,外置接地故障互感器应该安装在一次侧,直接测量电机三相电流的矢量和,不能装在经过电流互感器变换之后的二次侧。
对与施耐德品牌的电流互感器,例如TA30 50437,它一般有“1”、“2”、“3”三个接线端子,如下图,接线的时候只需要将“1”接到LTMR的“Z1”、“2”接到LTMR的“Z2”,屏蔽层接地。

是否有帮助?