问题描述:
LTMR08EBD、LTMR27EBD、LTMR100EBD这种带Ethernet TCP/IP的控制器,如果采用菊花链的连接方式,最大的连接数量是多少?所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统解决方法:
带Ethernet TCP/IP的T系列马达控制器,采用菊花链的连接方式,最大的连接数量为16台,并且总电缆长度小于100米
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
带Ethernet TCP/IP的T系列马达控制器,采用菊花链的连接方式,最大的连接数量为16台,并且总电缆长度小于100米
是否有帮助?