我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LTMR*E*支持Ethernet/IP协议吗?
所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

新固件+新硬件支持Ethernet/IP和Modbus/TCP,其他版本的只支持Modbus/TCP,见下图:

新固件:固件版本2.7.

新硬件:生产日期代码从WX14512(LTMR*EFM)和WX15045(LTMR*EBD)开始但是固件版本为2.6而且前面板没有提及支持Ethernet/IP的。