我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TesysT电动机管理控制器在通讯时如何使用连续的地址来映射多个非连续寄存器?
所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

有两种方法可以实现这种映射:

  1. 使用SOMOVE软件,在USERMAP里填入需要映射的非连续寄存器,对应寄存器的读取和写入在900到998中;

  2. 在连接至网络端口的PLC里对映射进行定义,用户映射变量可以分为2组,用户映射地址为800到898,用户映射值为900到998.

“用户映射地址”组用来选择要读取或写入的地址清单。可将它视为配置区。
“用户映射值”组用来读取或写入与在用户映射地址区配置的与地址相关联的值。
寄存器900 的读取或写入可读取或写入寄存器800 中定义的寄存器地址
寄存器901 的读取或写入可读取或写入寄存器801 中定义的寄存器地址

……