我们今天能为您提供什么帮助?

TesysT用于电机热保护用的PTC温度探针运行温度是多少?

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

序号

型号

运行温度

颜色

备注

1

DA1TT090

90

绿/绿

三个一组

2

DA1TT110

110

/

三个一组

3

DA1TT120

120

/

三个一组

4

DA1TT130

130

/

三个一组

5

DA1TT140

140

/

三个一组

6

DA1TT150

150

/

三个一组

7

DA1TT160

160

/

三个一组

8

DA1TT170

170

/绿

三个一组