问题描述:
TesysT电压扩展模块与控制器模块组合关系有什么要注意?所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统解决方法:
LTME电压扩展模块共有两种,逻辑输入端子电压DC24V的LTMEV40BD、逻辑输入端子电压为AC100-240V的LTMEV40FM;其中LTMEV40BD可有跟LTMR***BD、LTMR***FM控制器一起使用,而LTMEV40FM只能与LTMR**FM控制器一起使用。

是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
LTME电压扩展模块共有两种,逻辑输入端子电压DC24V的LTMEV40BD、逻辑输入端子电压为AC100-240V的LTMEV40FM;其中LTMEV40BD可有跟LTMR***BD、LTMR***FM控制器一起使用,而LTMEV40FM只能与LTMR**FM控制器一起使用。

是否有帮助?