我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TesysT是否可以使用其他品牌互感器?
所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

可以。对外置CT的技术要求需符合规范 IEC 60044-1

精度等级 : 定义在标称电流下的电流误差和精度限制电流 ( 举例 : 精度等级 = 5,如果电流 £ 2倍标称电流,则电流误差为 +/- 1%,在达到精度限制电流时,电流检测误差为+/-5%)

精度限制因数 : 定义了在精度限制电流下的最大电流检测误差 (例如精度等级为5,精度限制因数为10, 那么在10倍标称电流下,最大电流检测误差为 +/-5%)。