FA326960
FA326960
我们今天能为您提供什么帮助?
Tesys T本体是否具有缺相和相序检测?如果没有,如何实现该功能?
问题描述:
Tesys T本体是否具有缺相和相序检测?如果没有,如何实现该功能?
所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统
解决方法:
没有。可以扩展LTMEV**模块实现相序和缺相检测。
首次发布日期:
2017/9/30
修订日期:
2020/6/30
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
TeSys T 电动机管理系统
探索更多
范围:
TeSys T 电动机管理系统