我们今天能为您提供什么帮助?

TESYS T本体上蓝色的Test / Reset按钮有什么功能?

问题描述:
TESYS T本体上蓝色的Test / Reset按钮有什么功能?

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

TESYS T本体上蓝色的Test / Reset按钮通过按下不同时间,可以实现不同功能,如下:
(1)故障复位:按住3S以内可以复位可被复位的故障;
(2)自检:如果无故障存在,按住按钮3-15S可以实现自检功能,在实现自检的过程中,本体上的LED灯都熄灭,然后按照HMI communication activity、Power、Fallback、PLC communication activity的顺序依次点亮,最后所有的LED都返回到其初始指示状态。
(3)返回出厂设置:按住LTMR本体上TEST/RESET按钮15S以上但不能超过20S,故障LED灯以2Hz频率闪烁,这时释放按钮,产品就会执行恢复到出厂设置的操作
(4)产生内部错误。按的时间超过20S会产生内部错误,需故障复位或者断电再上电。