所属产品线:
Harmony 模拟量变送器解决方法:
RMCL55BD、RMCV60BD、RMCA61BD在样本上写着可切换:0…10 V, ± 10 V,0…20 mA, 4…20 mA ;可切换:0…10 V, 0...20 mA,4…20 mA。“可切换”的意思是输出信号类型可以选择,上面有个切换的小拨钮。虽然输入输出信号可以有几种不同形式,但是一个变送器使用时只能选择一个输入源和一个输出源,输入输出信号可以是下图中3和4的任意组合。


是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
RMCL55BD、RMCV60BD、RMCA61BD在样本上写着可切换:0…10 V, ± 10 V,0…20 mA, 4…20 mA ;可切换:0…10 V, 0...20 mA,4…20 mA。“可切换”的意思是输出信号类型可以选择,上面有个切换的小拨钮。虽然输入输出信号可以有几种不同形式,但是一个变送器使用时只能选择一个输入源和一个输出源,输入输出信号可以是下图中3和4的任意组合。


是否有帮助?