我们今天能为您提供什么帮助?

地插可以配哪种底盒?

所属产品线:
地插系列

解决方法:

E224系列:弹出式地插有两种底盒可以选配,分别为55毫米(型号M224B)和65毫米(型号M224DB),主要根据用户所安装的地面厚度和接线多少选型,开启式地插已经包含底盒,无需单独选配;

E225/E226系列:均为弹出式安装,需另外选配底盒,深度为60毫米(型号M225B);

E227系列已经包含底盒,无需单独选配;

E228系列需选配通用86型电工底盒。