我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]E3000系列面板开关接上负载后LED指示灯会闪烁是怎么回事?如何解决?

问题描述:
E3000系列面板开关接上负载后LED指示灯会闪烁是怎么回事?如何解决?

所属产品线:
NEO 都会系列

解决方法:

当使用某些日光灯/LED灯光源/配电子整流器的节能灯时,开关上的LED指示灯会出现闪烁现象,可在负载灯的两侧并联一个275V 0.1微法的*2的电容即可解决此问题,如下图所示: