我们今天能为您提供什么帮助?

LR9F直接安装在相应的接触器下端时,需要哪些附件?

问题描述:
LR9F直接安装在相应的接触器下端时,需要哪些附件?

所属产品线:
进口TeSys F接触器

解决方法:
热继 接触器 适配母排 安装板
1 LR9F5357 LR9F5557 F115…F185/D205C 建议LA7F901
LR9F5363 LR9F5563 建议LA7F901
LR9F5367 LR9F5567 建议LA7F901
LR9F5369 LR9F5569 建议LA7F901
2 LR9F5371 LR9F5571 F185/ D205C LA7F407 建议LA7F901
3 LR9F5371 LR9F5571 F225…F400/D245…D410C 建议LA7F901
4 LR9F7375 LR9F7575 F225…F500/D245…D475C LA7F902
LR9F7379 LR9F7579
5 LR9F7375 LR9F7575 F630,   F800 /D620C LA7F406 LA7F902
LR9F7379 LR9F7579
6 LR9F7381 LR9F7581 F400…F630,F800     /D410…D620C LA7F902

注:

(1)LR9F5***热继直接安装在接触器之下,建议配安装板LA7F901。

LR9F7***则必须配安装板LA7F902,起到支撑固定的作用。

(2)LR9F7381随机附送有一套极间距为80mm的母排,因此可安装在F630,F800/D620C接触器的下端。 安装在F400...F500/D410...D475C下端时,则直接用本身55mm极间距的母排即可。

(3)由于LR9F5371与F185/D205C的极间距不一致,所以需要LA7F407改变间距,使其能对应.

(4)LR9F7*75/7*79/7*81如发现极间距与接触器不一致时(相应型号详见图1中标号(1)的),只需要调换热继两边极板(A相和C相)的位置即可。具操作如图2。