我们今天能为您提供什么帮助?

IP69K是什么防护等级,满足IP69的就满足IP67吗?

问题描述:
IP69K是什么防护等级,满足IP69的就满足IP67吗?

所属产品线:
Harmony XB4

解决方法:

IP等级由字母“IP”和两个数位组成。

第一个数位是0~6表防尘,

第二个数字是0~9或者9K表防水:
IP69K:能够承受EN 60529和DIN 40050-9中定义的热蒸气冲刷测试。这能够提供水压在100 bar(1450 psi),温度80°C的防护。压力直接应用在感测器上,以30度的角度递进(0,30,60和90度),在每个角度持续30秒,共120秒(2分钟),能够防止水的进入。IP69K和IP67对应防水来说是两种不同的类型, IP69K的是冲刷类,而IP67等表示浸泡在水中的实验,IP69K只能够防护冲刷压力,并不适用于浸没在水中的应用。

第二个特征数字为6及低于6的各级,其标识的等级也表示符合低于该级的各级要求,标识第二位特征数字为7或8仅适用于短时间浸水或者连续浸水,不适合喷水(第二位数字标识为5或6),除非有双标识。