XB4,XB5系列钥匙开关能否定制不同的钥匙?
问题描述:
XB4,XB5系列钥匙开关能否定制不同的钥匙?所属产品线:
Harmony XB2; Harmony XB4; Harmony XB5解决方法:
XB4,XB5系列钥匙开关,出厂标配455编号的钥匙,该钥匙是通用的。例如:ZB4BG2,配套的就是455编号钥匙。
如果想要同样功能的钥匙开关,但钥匙不同,可以在标准产品型号后添加后缀进行订购。例如,ZB4BG212,与ZB4BG2功能一致,都是2档自锁定功能,但钥匙编号为421E。两个钥匙不通用。
钥匙编号相同的钥匙都是通用的,钥匙编号不同的钥匙不通用。
XB4,XB5系列,常用的钥匙编号如下:
- 钥匙编号421E:在型号后添加后缀12。
- 钥匙编号458A:在型号后添加后缀10。
- 钥匙编号520E:在型号后添加后缀14。
- 钥匙编号3131A:在型号后添加后缀20。
另外,XB4,XB5系列除了上述添加后缀方式外,也可以定制其他类型钥匙,详细可以咨询400客户服务中心。
是否有帮助?