我们今天能为您提供什么帮助?

ZB4BW0***和ZB4BW0***4的区别?

问题描述:
ZB4BW0***和ZB4BW0***4的区别?

所属产品线:
Harmony XB4

解决方法:

ZB4BW0***和ZB4BW0***4都是XB4系列带灯按钮的底座(底座卡座+触点块 + LED)。
区别是:两者的接线方式不一样。 ZB4BW0***是螺丝夹紧接线端子,直接接线,无需附件; ZB4BW0***4是插接件引线,这种底座接线时需要加一个插接件,型号为APE1PAD21,目前这个插接件已经停产了,所以不建议客户选此类底座。