我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
XB2触点模块两端有两个塑料小凸出,它有什么作用呢?
问题描述:
XB2触点模块两端有两个塑料小凸出,它有什么作用呢?

所属产品线:
Harmony XB2

解决方法:

塑料小凸起的作用为防止螺钉在正常使用的情况下被人为的退出,正确的安装顺序应该是:

1.将基座和按钮头安装在安装板上
2.将触点模块安装在基座上

正确安装后效果如下图

若不按照上述步骤安装,小凸起会被螺钉磨掉,凸起特征被磨掉后,对产品功能无任何影响,唯一改变的地方为螺钉可以在正常使用的情况下退出!