我们今天能为您提供什么帮助?

工业上的电气控制设备中,按钮颜色选用标准说明?

问题描述:
工业上的电气控制设备中,按钮颜色选用标准说明?

所属产品线:
Harmony XB2

解决方法:

在电气控制回路中,按钮作为主令控制元件,主要用于执行或解除某一控制指令。参照GB2682-81和IEC60073标准。

标准规定:按钮可用颜色:红、黄、绿、蓝、白、灰、黑。

选色原则:依据按钮被按压操作后所引起的功能来选色。

按钮颜色选用的汇总:

颜色

含义

说明

举例

紧急情况;

停止或断电

在危险状态或在紧急状况时操作;

停机

紧急停机;

用于停止/分断;

切断一个开关。

干预

在出现不正常状态时操作

防止意外情况的干预;

参与抑制反常的状态;

避免不必要的变化(事故)。

绿

安全;

启动或通电

在安全条件下操作;

正常状态下的准备

正常启动;

接通开关装置(投入运行);

装置的局部启动;

启动一或多台电动机。

红黄绿未包含的任意指定用意

在需要进行强制性干预的状态下操作

复位动作

白灰黑

无特定含义

一般用以引发一个紧急分断外的动作

起动/接通;

停止/分断。

当单靠颜色不能表示操作功能时,可在按钮上或近旁,补加必要的图形或文字符号。