我们今天能为您提供什么帮助?

ZB2BWM**C/ZB2BWB**C是什么东西?怎样确定其完整型号?

问题描述:
ZB2BWM**C/ZB2BWB**C是什么东西?怎样确定其完整型号?

所属产品线:
Harmony XB2

解决方法:

ZB2BWM..C(交流220V)和ZB2BWB..C(交直流24V)为XB2系列的带灯按钮基座上标的不完整型号,不能下单。
若要确定完整的型号,需确认灯的颜色和触点类型(不是所有组合情况都有型号,具体以样本和系统为准)。
如ZB2BWM..C上面装有一个绿色LED灯和一个常开触点ZB2BE101C,则此带灯按钮基座的完整型号为ZB2BWM31C。

ZB2BWM--C.JPG