我们今天能为您提供什么帮助?

XB2,XB4,XB5,XB6,XA2系列带灯按钮的灯何时才会亮?

问题描述:
XB2系列带灯按钮的灯何时才会亮?

所属产品线:
Harmony XB2

解决方法:

带灯按钮的灯何时才会亮取决于供电回路是如何设计的, 如果电源直接接在X1,X2端子上(XB6接+,-端子),灯就是常亮的;
如果把X1,X2端子(+,-端子)串接在按钮的常开触点上,灯在按钮按下时才会亮.