我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ZB5AW33与ZB5AW333有什么区别?
问题描述:
ZB5AW33与ZB5AW333的区别。

所属产品线:
Harmony XB5

解决方法:

ZB5AW33需要选配BA9s灯泡,它的内孔径较大有13mm见看图1;ZB5AW333需要选配Universal LED灯,其内孔径较ZB5AW33不同,见图2。这两个型号的带灯按钮头不能相互混用替换。

图1

图2