FA327070
FA327070
我们今天能为您提供什么帮助?
XB5KS*蜂鸣器的电流消耗是多少?
问题描述:
XB5KS*蜂鸣器的电流消耗是多少?
所属产品线:
Harmony XB5
解决方法:
XB5KS*蜂鸣器的电流消耗如下表:
型号
电流消耗
XB5KSB
小于等于28mA
XB5KSG
小于等于20mA
XB5KSM
小于等于18mA
首次发布日期:
2017/9/30
修订日期:
2023/4/10
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Harmony XB5
探索更多
范围:
Harmony XB5