我们今天能为您提供什么帮助?

无线按钮选型需要哪些主要参数?

问题描述:
无线按钮选型需要哪些主要参数?

所属产品线:
Harmony XB5R

解决方法:

无线按钮的选型需要核实以下数据:

1、 环境特性:环境温度、湿度、IP等级、认证等。

2、 接收器选型:
1)接收器额定电压。
2)接收器可编程和不可编程(不可编程的接收器的功能是单稳态输出)。
3)接收器的功能:继电器输出型或通讯型。
4)接收器的输出类型:PNP输出、继电器输出或通讯输出。

3、 发射器选型:
1)按钮头的材质。
2)按钮标示盖的颜色。
3)发射器类型:按下按钮发送一个信号或按下/松开按钮都发动信号。

4、 发射器和接收器之间的距离,有无遮蔽物,接收器是否封闭安装。

5、 根据时期需求选择附件:
1)发射器的安装方式。
2)有效距离不够时,选择中继天线。
3)标签。